欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性镀层的机械特性

  • 2022.12.07 13:16:24
  • 米思米
  • 1540

功能性镀层所要求的特性,通常如下所示。


要求特性

镀层种类

应用例

高硬度

工业铬、无电解镍、分散镍、铑

气缸、轧辊、各种模具、量具、轴承等

润滑性

工业铬、银、铟、锡、铅、分散镀层

气缸、活塞环、轴承、轴等

尺寸精度

无电解镍

精密机械零件、精密模具、轴、轴承等

成膜性

工业用铬,铜、镍、铁

轧辊、轴承、气缸、曲轴、模具等

脱模性

工业用铬、分散镍

各种模具

低摩擦系数

工业用铬、分散镍

造纸辊、送纱辊、导纱器


(1)硬度

电镀膜的硬度是用维氏(Hv)或努式(Hk)硬度表示。工业用铬镀层可以达到Hv800〜1000、热处理后的无电解镍可以达到Hv1000硬度。将氧化铝或碳化硅颗粒分散在镍镀层中的分散电镀(复合电镀)涂层的硬度也可以达到Hv600。经过热处理后可以达到Hv1300〜1400。镍钨合金镀层作为一种高硬度镀层也受到了关注。

(2)润滑性

润滑性能包括低摩擦系数、保油性、相容性,轴承和其他部件可利用铅锡合金、铅铟合金、铅锡锑合金、银等获得相容性。

如果需要具备耐磨损性,则使用浸渍有润滑物质的分散镍镀层或多孔铬镀层。为了获得润滑和耐磨损性,可采用氟化石墨或二硫化钼细颗粒进行分散电镀。

(3)尺寸精度

电镀时存在电流分布的问题,很难在工件的每个部分都形成厚度均匀的镀膜,而采用不使用电能的无电解镀,则可以很容易地获得厚度均匀的镀膜。可选的镀层包括镍磷、镍硼合金镀层等。

(4)成膜性

这类镀层用于需要进行尺寸校正和修复,同时需要具备耐磨损性、耐腐蚀性、硬度和可加工性的地方。可实现高硬度镀层以及能够高速形成厚镀层。

(5)脱模性


工业镀铬具有模具所需的特性。还可采用分散有氟化石墨的镀镍来代替镀铬,以延长模具的使用寿命。

(6)低摩擦系数

也被称为滑动性,是造纸的纸辊及导板所要求具备的性能。在这一领域,浸渍氟树脂的工业镀铬和二硫化钼共沉积的分散镀镍广受关注。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities